This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:为竞争对手选择替代产品#39;产品

Guru**** 2390875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717312/tps7a39-selection-of-alternative-items-for-competitors-products

器件型号:TPS7A39

你(们)好

客户正在使用 Linear 的 LT3032。


我正在寻找 LT3032最大输出电流:150mA、但电流规格更高的器件。


客户需要的规格如下所示。
-项目:双路 LDO (+/-电压输出)
-最大输入电压:10V
-最大输出电压:3 ~ 10V
-输出电流(最大值):300mA 或更高

TPS7A39是 TI 产品中唯一能够输出负片的双路 LDO。

TPS7A39的最大输出电流为150mA。

除了这些产品之外、还有其他推荐产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    目前、除 TPS7A39之外、TI 不提供任何提供正负输入的双路 LDO。

    此致、

    Blake Soileau