This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4253-Q1:可能存在不稳定的情况

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717429/tps7b4253-q1-possibility-of-unstability

器件型号:TPS7B4253-Q1

你(们)好

您能否检查以下电路?

我们的客户即将在红圈的点插入电阻器。

目的是抑制负载运行产生的峰值电流。
(负载为蜂鸣器和 LED)

他们说、这种插入会影响峰值电流的抑制。
他们知道、插入会使负载产生一些压降。

问题:
这样的电阻器插入是否可能对稳定性产生恶意影响?

(此外、这不适用于汽车应用。)

请您回复。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Na:

    在此配置中、电阻器也会为电容器添加 ESR。  只要总 ESR (5.6 + Coutesr)处于可接受的稳压器 ESR 范围内、就不应导致稳定性问题。

    应该注意的是、在这个配置中、负载仍然可以从输出电容器中拉取电流。  因此、电阻器的更好位置将位于输出电容器后面(下面的红色箭头)。  在该位置、电阻器还有助于限制从电容器汲取的电流。

    如果它们只关心来自上游30V 的电流、则电源电压应在稳压器 IN 引脚之前的更好位置(上面的蓝色箭头)。  在这里、您仍将抑制来自30V 电源的峰值电流;但是、您不必考虑额外的电阻器压降。

    非常尊重、

    Ryan