主题中讨论的其他器件: INA213、 INA240-Q1、 INA240
您好!
我们基于"SM72295数据表-典型应用电路"和接口 TI TMS320微控制器开发了电流控制模式下的直流/直流升压转换器。
我们需要向客户快速申请此转换器的样片、因此请为其提供快速解决方案。
基于电路(如数据表中所述)-
PWM 以80KHz 的频率运行。 输出电流(最大值)= 6A、输出电压= 48Vdc、输入电压= 20Vdc。
我们注意到、电流感应放大器增益在我们测试的范围内不一致、目前为0.25A 至3A、我们预计增益为100、但误差在25-40%范围内。
(Vsense = 0.005e*6= 0.03 Vdc => Vout (Iout 引脚)= 3 Vdc、连接到 uC 的 ADC)。
以下是实验观察结果:
1、增益= 100 (R4=12K、R7=R8=120E)、C8=100nF、C2=10nF、 R15=0.005E
(a) PWM=80KHz 时- 在0.25A 至2A 范围内误差为25-40%。
(b)在旁路模式下(即 PWM 不工作) 、在0.25A 至2A 的范围内、Iout 引脚上只有1%的误差。
2、增益= 17.5 (R4=8.25K、R7=R8=470E)、C8=100nF、C2=10nF、R15=0.005E
(a)对于 PWM = 80KHz =>误差在25%范围内、从大于1.5A 的负载电流开始
(b)对于 PWM = 40KHz =>误差在14%的范围内、负载电流> 2.75A
有关读数、请查找随附的 XLS。
提前感谢您提供快速解决方案!