This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:TPS3813上升沿的电压电平是多少?

Guru**** 2810755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717422/tps3813-how-much-is-the-voltage-level-of-rising-edge-in-tps3813

器件型号:TPS3813

尊敬的先生:

我们发现在 WDI 信号 运行期间出现了一些噪声(~0.6V)。 它似乎会导致 看门狗发送复位输出。

在数据表的第9页的下边界计算部分 中、它描述了"在下一个内部时钟周期将考虑 WDI 引脚上的任何上升沿。"

但是、我无法找到多少电压电平触发 WDI。 请为我们提供支持、以查找规格。

看门狗 IC:TPS3813L30DBVR

- 电源 VDD:4.2V

- WDI 信号: 4.2V 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    请使用表7.3中的 VIH 和 VIL 规格建议运行条件来计算 WDI 的逻辑高电平和逻辑低电平。

    当 VDD = 4.2V 时、该电压可提供:

    逻辑高电平= 0.7 x VDD = 2.4V
    逻辑低电平= 0.3 x VDD = 1.26V

    如果您需要更多支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael