This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:DCS 模式解决方案是否需要增益/相位裕度测量?

Guru**** 2494465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715524/tps62140-is-gain-phase-margin-measurement-necessary-for-dcs-mode-solution

器件型号:TPS62140

您好、TI、

如果我遵循输出滤波器上的建议 LC 值、TPS62140是否需要进行增益/相位测量?  

我认为、对于推荐的 LC 组合、增益/相位裕度会很好。  

BR。

标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    如果您在 D/S 中的建议范围内使用 LC、它将保持稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    谢谢。 如果是、如果我们遵循 LC 范围、是否需要波特图测量?

    标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    不需要、您不必测量波特图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    明白了、谢谢。 我们已经确认了2KHz~50kHz 范围内的纹波/抖动/和瞬态。 我们看不到任何不稳定的波形或大抖动。 结果都符合标准、并且都是积极的。 我认为我们可以使用这些项目来确保设计的稳定性不会成为问题、而是波特图测量、对吧?

    BR

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    是的、这是最重要的项目:您已经测试并验证了电路是否足以满足您的应用需求。 是的、瞬态响应可用于验证稳定性、如下所述: www.ti.com/.../slva381b.pdf