This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:bq2512x 系列

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121, BQ25121A, BQ25120A, BQ25122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715971/bq25120a-bq2512x-series

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:BQ25121BQ25121ABQ25122

您好!

我知道已经有一些线程要求 bq2512x 系列的性能、但让我在此澄清一下。

  1. 您能否解释一下 bq25121和 bq25121A 之间的差异以及 bq25121 NRND 的原因?
  2. bq25120A、bq25121A 和 bq25122之间的差异是否只是默认的 SYS 电压? 如果您可以准备有关差异的应用手册、这将很有帮助、因为 bq2512x 系列非常相似、因此很难从客户的角度轻松地筛选差异。

此致、
Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BMS 团队:

    感谢您的支持。 我正在等待您的善意回应。

    此致、
    Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    请在下面找到我的答案-

    BQ25121A 有几个更改、在这里有链接。 我们已使该器件更强大、可支持按钮等不同的适配器/角落用例。 e2e.ti.com/.../632901

    2.这是个好主意! 是的、默认 VSYS 电压不同。 此外、BQ25121A 还禁用了看门狗计时器。

    此致、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    感谢您的评论。 我们已经与 Pearl 进行了沟通、但我们希望增加 bq250xx 和 bq2512x 的机会、因此应用手册将非常有用。 我将在本视频中加入 BMS DD。 因此、很高兴在那时见到您!!

    此致、

    Satoshi / Japan Disty