This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650 STAT1引脚的异常状态

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717216/bq24650-abnormal-status-of-stat1-pin-of-bq24650

器件型号:BQ24650

当 bq24650使用4.2V 电池运行时。 当电池电压高于4.0V 时、连接到 STAT1的 LED 闪烁。 当电池电压低于4.0V 时、充电电流正常。 我想知道 STAT1为什么闪烁? 波形如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jimmy、
    STAT2的状态是什么? 如果 STAT1在 STAT2关闭时闪烁、则器件会进入和退出故障。 可能的故障条件包括充电暂停、过压、睡眠模式、电池不在。