This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:适用于低频应用的 UCC27710输入滤波器

Guru**** 2494365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717347/ucc27710-ucc27710-input-filter-for-low-frequency-application

器件型号:UCC27710

您好!

您是否在 UCC27710 PWM 输入滤波器(请参阅数据表9.2.2.1)中看到16-25kHz PWM 低频应用的需求?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我是一名支持此器件的应用工程师、我将解决您的问题。 我始终建议在驱动器输入端设置一个小型滤波器、以便根据功率级测试在需要时安装滤波器。
    尽管开关频率较低、但滤波器更适合衰减功率器件开关转换产生的高频振铃。 由于电路板布局寄生电感中功率器件的高电流开关、几乎总是会出现一些振铃。 此外、还可能会由于流入电源接地的高电流以及相对于控制接地的寄生电感而产生接地反弹噪声。
    如果发现驱动器控制输入信号具有低噪声、则可以移除输入滤波电容器、并将0欧姆电阻器填充。
    此致、
    Richard Herring