This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:如何在 HSFB 代码中对 EAP0、EAP1 & amp、EAP2的触发器进行采样?

Guru**** 2494545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716974/ccs-ucd3138-how-to-sample-trigger-about-eap0-eap1-eap2-in-hsfb-code

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

如何在 HSFB 代码中对 EAP0、EAP1和 EAP2触发器进行采样?

多模式下的 PWM (PWM0A 和 PWM0B 具有相同的占空比,DPWM1A 和 DPWM1B 具有相同的占空比)。

如何在 HSFB 代码中对 EAP0、EAP1和 EAP2触发器进行采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要配置三个寄存器:

    Dpwm0Regs.DPWMCTRL2.bit.sample_trig_1_EN =1;

    Dpwm0Regs.DPWMSAMPTRIG1.ALL = DPWM_PERIOD - 4000;  //样本触发位置

    LoopMuxRegs.SAMPTRIGCTRL.bit.FE0_TRIG_DPWM0_EN = 1;

     

     

     

    此致、

    肖恩

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你