This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62095:关于 VOUT 设置

Guru**** 2797775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717344/tps62095-about-vout-setting

器件型号:TPS62095

大家好、

 

我们要设置“VOUT=0.8V= VREF”。

然后 、我们将这些反馈电阻器 R1=100k Ω、R2=Open。

有问题吗?

另外、您能否告诉我们您是否有 R1的推荐值?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaro-San、

    我很高兴为您提供支持。

    我建议从 Vout 直接连接到 FB (当然还有 Vos)、因为假设 FB 引脚的输入电阻为无穷大是理想的。 实际上、数据表显示 VFB=0.8时的 IFB 偏置电流最大值可能为100nA (@ VIN = 3.6V、TA =–40°C 至85°C)、这意味着100k Ω 电阻器上的电压为10mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel -San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru