This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:EN 引脚上的保护和软 strat 功能

Guru**** 2494365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717203/ucc28951-q1-protection-and-soft-strat-function-on-en-pin

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC28950

大家好、

客户希望在欠压或过流时禁用 UCC28951。 他使用一些连接到 EN 引脚的逻辑门器件。 由于 EN 引脚也用作软启动、因此客户有一些问题。  

问题如下:

1. EN 引脚是否存在同时使用逻辑保护和软启动的风险。

2.是否有更好的保护解决方案?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty

    SS/EN 引脚是用于禁用 UCC28950的正确引脚。 设计人员应使用由逻辑信号驱动的小信号 MOSFET 来下拉 SS/EN 引脚、如下所示:

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我按下"POST"按钮时、图像清晰可见、但由于某种原因被删除。 这是

    此致

    Colin