This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:正确的硬件固件版本

Guru**** 2494565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717293/bq78350-r2-device-fw-correct-hw-fw-revision

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1BQSTUDIO

您好!

我有一个通过固件升级到 R2的 bq78350-R1、如下面的屏幕截图所示。

由于我遇到了一些问题,我已经下载了一个 SREC 和一个随附的 GG 文件:是否可以检查设备固件是否正确修订?

谢谢

 e2e.ti.com/.../5483.7S2P_5F00_sync_5F00_problem.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    读取 FW_VERSION 后、R2版本的大小应为0x02xx。 由于返回值为0x0000、我认为这不是 R2。
    您可以在此处找到最新的 R2 FW 软件包- www.ti.com/.../BQ78350-R2-DEVICE-FW。 请帮助您再次下载、安装此已安装文件夹中的 srec 文件并对其进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ake
    感谢您的快速回复。
    如何在不影响此器件校准数据的情况下升级到此最新版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想保留原始校准数据、可以利用 bqStudio 中的"Data Memory"选项卡。 尝试导入->"从文件导入和写入(高级)"、以选择要从所选文件导入的 DF 参数。