大家好
如果我们问 TPS61170、您会介意吗?
我们的客户考虑 以下配置;
e2e.ti.com/.../20180809_5F00_TPS61170.pdf
然后、我们对 SEPIC 拓扑中的补偿常数有一些问题
数据表 P19显示:"对于许多应用、10k 和680pF 的推荐值在瞬态响应和环路稳定性之间达到了理想折衷。"
因此、 对于 SEPIC 拓扑、建议的10k 和680pF 值是否也会在瞬态响应和环路稳定性之间做出理想的折衷?
关系 ,数据表图19显示补偿常数仅为220nF。
对于 SEPIC 拓扑、我们应该使用220nF 而不是680pF 和10k?
如果您有一些推荐的价值、您能与我们分享吗?
或者、我们是否应该使用公式(7)到(10)进行计算?
此致、
大田松本