This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:DCM 中的 SW 振铃

Guru**** 2494545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716947/lm5117-sw-ringing-in-dcm

器件型号:LM5117

各位专家、您好!

我是 Wenhao、他正在测试 LM5117 EVM。 当我  将 VOUT 连接到非负载时、会出现一个正常但也很奇怪的 SW 电压波形。  

圈出的区域是指我感到困惑的地方。 虽然我几乎可以理解电感器电流变为零后为什么会出现振铃以及 该振铃将 如何被输入 电压钳制 、但我无法理解甚至在我完全阅读抽取的 SW 振铃纸之后也无法理解以及如何分析该 SW 振铃 Robert Taylor。 因此、当高侧 MOSFET 导通时、您能否帮助我分析电路模型(包含寄生参数)? 如果可能的话、您还能告诉我这两种不同 SW 振铃的建模差异吗? 非常感谢您花时间回答我的问题! 它将是极其善良的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文豪

    框1: 第一个振铃(HS FET 导通)是由布局中环路中的寄生电感引起的(环路= SW 至 L 至 COUT 回 GND (以及键合线、这就是我们喜欢倒装芯片 HotRod 的原因)、该寄生电感与电感的寄生电容(和布局)谐振。

    圆形2:第二个较低频率振铃是由与电感 L 谐振的 FET 的寄生电容引起的。当 IL 达到零时、LS FET 关断、但这并不完美、因此 L 中仍有一点点电流。该电流的振幅 (以及谐振的阻尼/频率)将控制振幅。

    框2:如果较低频率的振铃振幅过高、它将被 HS FET 的体二极管钳制、正如您在第二个白色框中标记的那样。

    圆圈1:当 HS 关闭且 LS 打开时、缓慢下降是因为电感器没有太大的电流来快速将其下拉。 该节点具有一些电容、因此当负载较小时、电感器无法快速对这些电容器放电、因此存在一些伪压摆率控制。

    如果有任何不清楚的情况、请告诉我。
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    感谢你能抽出时间! 你的帮助让我有了一个好的开始! 我将自己弄清楚建模。

    文豪