This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4242-Q1:PWM 输入行为

Guru**** 2494395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716927/tl4242-q1-pwm-input-behaviour

器件型号:TL4242-Q1

在 PWM 输入电压介于最大低电压和最小高电压之间时、器件的行为是否可以预测? 我想使用一种简单、低成本的方法来在温度达到客户指定的最大值时关闭灯。 我已经了解过 PTC 热敏电阻、但当 PWM 输入获得介于指定限值之间的值时、将有一段时间在截止之前。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    无法保证 PWM 介于最大低电压0.7V 和最小高电压2.6V 之间时器件的行为。 它可能是打开或关闭的。 这意味着当 PWM 电压上升时、器件将在0.7V 至2.6V 的电压下从关断切换到导通。 此外、当 PWM 电压下降时、该器件还将在2.6V 至0.7V 的电压下从导通切换到关断。