This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:数据表说明

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85, TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716908/tps7a85-clarity-on-datasheet

器件型号:TPS7A85

大家好、

我们在下面提供了有关 TPS7A85的查询。

参考数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a85.pdf

1) 1)看起来 EN 引脚定义可能存在一些差异。 以下是根据数据表提供的 EN 引脚 VIL 和 VIH 参数的快照:

 根据“引脚配置和功能”下 EN 引脚的说明,逻辑高电平将启用器件。

但是,根据快照中的上表,VIL (EN)前面似乎出现了文本“EN 引脚高电平输入电压(使能器件)”

电压最小值-最大值(即0和0.5V)似乎与术语 VIL 逻辑一致,但“参数”列下的说明似乎不匹配。

因此,如果我们看上表,电压1.1V 至6.5V (逻辑高 VIH)将禁用器件,电压0V 至0.5V (逻辑低 VIL)将启用器件--这似乎与“引脚配置和功能”下描述的情况有所不同。

请帮您检查并确认吗?

 2) 2)     根据“建议运行条件”,VEN 似乎受到 VIN 的限制,即 VEN (MAX)为 VIN。  

例如、当 VIN = 2.5V 时、VEN (MAX)= 2.5V。

但是,根据“电气特性”下给出的 VIH (EN)规格,它的范围为1.1V 至6.5V (而不是1.1V 至 VIN)。

您能否帮助检查并确认哪些数据是正确的--无论 VEN (MAX)是 VIN,还是 VEN (MAX)是6.5V,与 VIN 无关 ?

提前感谢您的帮助和支持。

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    正确的是、电气特性表中的参数描述错误地翻转了。  它们应如下所示。  以下 snip 摘自 TPS7A85A 数据表、该数据表是 TPS7A85的下一代引脚对引脚更新。  我们将在下一个数据表修订版中对此进行修复。

    正确的是、Ven 可能高于 Vin。  我们将在下一个数据表修订版中对此进行修复。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ryan、

    感谢您的支持。

    此致、Shinu Mathew。