This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:申请更多有关 LM5176数据的详细信息

Guru**** 2494395 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717202/lm5176-request-more-detail-lm5176-data

器件型号:LM5176

客户进行了 X 射线扫描、发现引脚26~28在降压/升压模式下损坏、但我们无法捕获任何过载波形。 此外、我们还尝试在 BOOT 引脚上添加+8V 齐纳二极管、但引脚仍然损坏、因此客户怀疑引脚可能会由于高 dv/dt 而损坏。

如果 dv/dt 压摆率过高、您能否检查 SW、BOOT、DRV 引脚是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Wei Hsin、

    您的客户是否在输入线路和 VISNS 引脚之间有2k 电阻器? 如果不是、它们应该添加这个串联电阻器。

    LM5176内置齐纳保护、因此 BOOT 和 SW 引脚之间的+8V 外部齐纳二极管是重复的。

    谢谢、
    Youhao