This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54526:无输出电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715228/tps54526-no-output-voltage

器件型号:TPS54526

尊敬的 TI:

我们在电路板上设计了基于 TPS54526的5V 直流/直流稳压器。我无法生成5V 输出。所有其他引脚均按预期工作(EN 为高电平、 VREG5产生5.5V 电压)。探测输出时、仅观察到大约100ms 的5V 电压、然后快速衰减。请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否提供 SW 和 Vo 波形? 是否所有电路板的行为都相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我们构建了两个板。在两个板中观察到相同的问题。

    我已附上波形供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhang、

    我们尝试了不同的反馈电阻器组合、在该组合中、我只能看到4.49V 之前的输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据您的波形、Vin 似乎仅约为4V。 您能否检查 VPWR_IN?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    VPWR_IN 上的输入电压为12v。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!
    VIN 斜升速度太慢、这会使 Vout UVP 变得更慢。
    建议:
    提高 Vin 斜升压转换率

    将 R1增大到1M 欧姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我尝试使用 R1-1M 欧姆来启用。我看不到任何改进。有关信息、我将通过稳压直流电源供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将 C11更改为0.1uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    现在稳压器在 软启动引脚的0.1uF 变化后工作。

    感谢您的宝贵建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 问题原因是"Vin 斜升太慢、导致 Vout UVP"、正如 Jason 所说。