This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750EVM-107:辅助电源的输入范围是多少?

Guru**** 2585625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750, TPS23750EVM-107, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716200/tps23750evm-107-what-is-the-input-range-of-aux-power-in

器件型号:TPS23750EVM-107
主题中讨论的其他部件:TPS23750TPS23756

尊敬的专家:

我设计了一个采用 TPS23750的 PoE 降压转换器。

在 TPS23750EVM-107中、没有 特定的输入电压。

我想与您再次核实一下、TPS23750EVM-107中辅助电源的输入范围是多少?

本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Ben!

    TPS23750EVM-107的适配器仅适用于与 PoE (37-57V)类似的输入范围。 理想情况下为48V 适配器。

    谢谢!

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,达尔文!

    感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    我对这个表单客户还有另一个问题。 是否可以将12V 适配器用于 Oring 选项1?

    根据数据表、VAUX 电源电压为9~11V。 这是否意味着12V 电源可以驱动 TPS23750的内部电路?

    如果不能、请让我向您了解原因。

    或者、我们是否可以通过修改外部组件来为选项1使用12V 输入? 如果可能、请告诉我如何操作。

    感谢您的支持~!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    遗憾的是、对于 TPS23750、由于 VDD-VSS UVLO 限制、它无法在12V 时执行选项1 ORing (仅48V 适配器)。 如果需要低输入电压选项1 ORing、建议使用 TPS23756、该器件具有 PPD 功能(设计用于低输入选项1 ORing)。 但是、请注意、由于电流限制限制、它将被限制在~10W 应用范围内。 这就是大多数应用使用12V 选项2或选项3 ORing 的原因。

    请告诉我这是否有帮助! 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    感谢您的支持。