This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:PC GUI 和 EVM 模块之间的通信故障

Guru**** 2494225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716567/bq76pl455a-q1-communication-failure-between-pc-gui-and-evm-module

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

我们有 BQ76PL455A-Q1有源平衡 EVM、并尝试将该模块连接到 PC GUI。 当我尝试打开 GUI 软件时、会显示以下第一条消息。 单击 OK (确定)后、将出现第二条消息。

第一条消息:   

第二条消息:  

您对解决此问题有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 FTDI 芯片/ TTL-232R-5V/USB 转 TTL 串行电缆(5.0V)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusul、

    请确保安装了正确的 FTDI 软件驱动程序、且 EVM 设置为"单个"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有时、Win 10不会释放打开的 COM X 端口、并且可能会发生冲突。 删除所有未使用的 COMx 端口并将 FTDI 添加到分配的端口。 此外、确保 FTDI 下载解决驱动程序软件的完全32位/ 64位版本。