This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1 -更改 I2C 时钟编程速度

Guru**** 2494395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716685/bq34z100-g1-bq34z100-g1---change-the-i2c-clock-speed-for-programming

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好!

具有 BG34Z100-G1部件的定制板。

我们通过 Battery Management studios 1.3.52对电量监测计固件进行编程时遇到许多错误

我们希望降低 I2C SCLK 的测试速度。  是否有办法做到这一点?

谢谢、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    您是否有兴趣降低通信时钟的速度? 您可以在确认之前将 SCL 保持在低电平、以便为您提供足够的时间进行处理。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的电池管理工作室运行在使用 EV2300电缆连接到使用 BQ34Z100-G1的定制板的 PC 上。

    该接口与评估板上的 I2C 编程接口非常相似。

    我们在对电量监测计进行编程时会遇到很多错误(读取和写入)。

    我们希望尝试降低 I2C 时钟的速度、以查看我们的编程错误是否减少。

    是否有办法做到这一点?

    谢谢、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面的注释
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    那么答案是否定的、这是无法完成的。 这是芯片内部的。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Miguel -谢谢、但您对芯片的内部意味着什么? 我相信在编程期间、PC 是主器件并提供 SCL 信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参见下面的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    请将 bqStudio 升级到此处提供的最新'bqstudiotest'版本:

    http://www.ti.com/tool/bqstudio

    使用 EV2300时、请确保固件的更新时间超过3.1c。  3.1c 固件存在已知通信问题、需要使用更新程序使用另一个 EV2300进行更新、请访问 :e2e.ti.com/.../3225.EV2300FWUpdaterUnprogDev.zip


    如果您还有 EV2400、请确保您的 EV2400正在运行此处提供的最新固件:  

    http://www.ti.com/tool/ev2400

    bq34z100-G1快速入门指南还介绍了如何设置最新的固件和软件、可在此处找到:

    http://www.ti.com/lit/pdf/sluubv2

    如果在升级固件和 bqStudio 后问题仍然存在、请查看 I2C 线路并捕获几个示例、使用光标放大以分析上升/下降时间。 另请提供显示通信电路的原理图、包括上拉电阻器和连接到 I2C 总线的其他器件。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan -感谢您的回答。 我们将对此进行检查。 我建议根据您的反馈关闭它。 如果归结为示波器跟踪、我们最终需要帮助、我将解决另一个问题。