This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:TPS65218D0的 DCDC 4的 L4A 引脚是否需要电容器?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716386/tps65218-is-a-capacitor-required-for-the-l4a-pin-of-dcdc-4-of-tps65218d0

器件型号:TPS65218

尊敬的专家:

我的客户正在考虑改用 TPS65218D0、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我目前正在为 TPS65218B1版本添加一个采用 L4Apin 的电容器。

TPS65218DO 是否也需要它?

如果需要、我将提前准备 PCB。

此外,还有其他需要注意的问题吗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    我将此帖子分配给相应的应用工程师、他将回答您的问题。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    感谢你的答复。

    我期待着等待答复。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、

    我的理解是、您指的是 TPS65218 -B1器件上的 DCDC4启动问题、这些主题在以下主题中进行了讨论:

    针对这个问题的权变措施是一个连接至 L4A 引脚的小型电容器或肖特基二极管来吸收或抑制浪涌电流。

    此问题已在新型 TPS65218D0器件中得到修复、无需解决方法。 您的 PCB需要额外的电容器。

    谢谢、此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢你的答复。

    我知道它不需要 TPS65218D0的权变措施。

    在您的评论中、我认为客户可以更改为 TPS65218D0。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一