This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386-Q1:高电压浪涌/负载突降/反向电压保护电路要求

Guru**** 2494395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54386-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716986/tps54386-q1-high-voltage-surges-load-dump-reverse-voltage-protection-circuits-requeriments

器件型号:TPS54386-Q1

您好!

对于汽车应用、 是否 需要任何用于浪涌和反向电压保护的外部电路?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruno、

    这主要取决于应用中需要满足的要求。 对于 TPS54386-Q1、我们只能说 PVDD 处的电压必须在最大28V 以内 如果电压尖峰或浪涌有可能超过此最大值、则需要一些额外的保护电路。

    此致、
    Anthony