This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24600EVM:R4和 R5值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717113/bq24600evm-r4-and-r5-values

器件型号:BQ24600EVM
主题中讨论的其他器件:bq24600

您好!

我使用的是 BQ24600 EVM。  BOM 将 R4列为200K、将 R5列为100K。  原理图上的注3将 R4列为9.31K、将 R5列为430K。  对于输入电压= 12V 和输出电压= 8.4V、哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!
    需要更改原理图中的 R14和 R15以根据 eq 设置电池的充电调节电压。 7.3.1下的值。 查看 EVM BOM 和原理图、R4和 R5分别列为200k 和100k。 我不确定它在哪里列为9.31k 和430k。 您能给我一张您所提及的部分的图片吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《BQ24600 EVM 手册》(SLUU410)中列出的原理图在注3下有一个表格。  请参阅随附的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!
    这似乎是原理图中的一个拼写错误。 注3是指 VREF 和 TS 之间电阻分压器中的 R10和 R11、不同器件的情况不同。 R4应为200k、R5应为100k。 感谢您的关注、我们正在努力更新该文档。