This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:连接到电池管理工作室

Guru**** 2494225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80EVM-020, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717072/bq40z80evm-020-connecting-to-battery-management-studio

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

我无法使用  BQ40Z80EVM-020连接到电池管理工作室。 我安装了1.3.86版、并将 4800_0_02-bq40z80.zip 添加 到正确的目录中。 启动程序并将评估模块插入模块时、不会自动填充。 我可以手动选择器件、但所有选项都灰显、因为初始读取失败。 根据板载 EV2400的 slut4文档、我在 J18和 J22上连接了正确的引脚。 我尝试了两个不同的模块、结果相同。

读取器件是否还需要其他东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请验证解压缩4800_0_02-bq40z80.zip 文件后、您将4800_0_02-bq40z80.bqz 文件放在 bqStudio 安装路径的 config 目录中。 它应该与以下内容类似:C:\ti\BatteryManagementStudio\config

    如果这无法解决问题、请确认 EVM 的跳线设置、并确保 J18和 J22配置为使用板载 EV2400、并且您有一根 USB 电缆从 micro-USB 连接器(J23)连接到运行 bqStudio 的计算机。

    我假设您在 J12上有一串电阻器和电压电源、如 bq40z80EVM 用户指南中所述、或者实际的电池单元连接到 J12端子块。 如果不是、也需要执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该文件被放置在 config 目录中。

    J18配置为引脚1和2。 J22配置为引脚2和3。 设备之间连接了 USB 电缆。 连接后、我会得到三个绿色 LED。

    我将实际电池连接到 J12端子块、如用户指南中所述。 我首先尝试断开连接、然后连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否按下了唤醒按钮(S1)以暂时将 PACK+连接到堆栈顶部以唤醒器件? 如果不是、请在打开 bqStudio 之前执行此操作、并且应该会自动检测到器件。