大家好、
我对脉冲模式下的 LM73606功率/热特性有疑问。
如果我使用的是28VDC 输入电压,~1.6A --> 7.5V @ 5A,但使用脉冲输出(~0.3ms 脉冲),您是否会发现任何对器件施加过应力的问题?
我查看了数据表、最高结温为 125C。 在稳定状态下、当乘以功率损耗* Rthetaja 时、我看起来会超过 Tj。
但是、这是如何随脉冲输出而变化的?
如果器件仍然过载、我们是否有任何具有集成开关的同步降压转换器可正常工作?
感谢帮助团队、非常感谢他们的支持!
黄亚瑟
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对脉冲模式下的 LM73606功率/热特性有疑问。
如果我使用的是28VDC 输入电压,~1.6A --> 7.5V @ 5A,但使用脉冲输出(~0.3ms 脉冲),您是否会发现任何对器件施加过应力的问题?
我查看了数据表、最高结温为 125C。 在稳定状态下、当乘以功率损耗* Rthetaja 时、我看起来会超过 Tj。
但是、这是如何随脉冲输出而变化的?
如果器件仍然过载、我们是否有任何具有集成开关的同步降压转换器可正常工作?
感谢帮助团队、非常感谢他们的支持!
黄亚瑟
亚瑟
由于 θ 参数的测量标准和当前可用的高度可变类型的 IC、因此在任何数据表中该参数通常都不是很可靠。 测量热性能的最佳方法是查看 EVM 并查看它在实际电路板上的作用。
EVM 用户指南 显示了电路板在5V 输出电压、6AOUT (30WOUT)下的效率为90%、热像显示了~23C 的环境温度和 IC 温度~55.4C、这为我们提供了更合理的~10C/W 整个电路板。 因此、如果您的布局与 EVM 相当、您可以预期大约4W 的功率耗散、而环境温度会增加大约40-50°C。
但前提是您运行的是具有5AOUT 的连续7.5VOUT。 如果您有脉冲输出、则需要考虑热性能的有效(平均)输出。 获取负载的占空比(0.3ms/时间关闭)并将其乘以37.5W (7.5V*5A)以获得有效输出功率。 然后将有效功耗除以90%(~效率)以获取 PIN。 然后、获取 PIN - Poout 以查找 IC 消耗的功率、并乘以~10C/W 以在运行脉冲负载时获得近似温度。
*注意:您得到的数字将是平均值。 您仍然需要考虑0.3ms 脉冲结束时的峰值。 但这可能不会影响您的设计。
Sam