请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件:BQ78350
您好!
我在15s 5p 设置上使用电量监测计。 我将 OCD 设置为-20000 mAh、并尝试以大约10000 mA 的电流对电池组放电。 但是、在达到10000 mA 之前、由于 AOLD 和 ASCD、放电被禁用。 我已经尝试将阈值设置为尽可能高、只是为了检查它是否正常工作、我仍然得到 disabled.e2e.ti.com/.../ti-question.docx 放电