This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40061:最大额定电压与绝对额定电压间的关系

Guru**** 2797225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40061, LM5145, LM5141, LM5007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717100/tps40061-max-voltage-rating-vs-absolute-voltage-rating

器件型号:TPS40061
主题中讨论的其他器件: LM5145LM5141LM5007

大家好、团队、

我们正在寻找具有宽输入电压范围的器件、并对 TPS40061有疑问。 它用于 PoE 参考设计、最大输入电压为55V、但绝对最大值为60V。 设计的输入电压高达57V。

  • 此器件是否可以满足此要求?
  • 我们还有其他更好的器件吗?  
  • 您的总体建议是什么

此致、

Ramon Jimenez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramon、

    57V 似乎太接近60V。 尤其是考虑到数据表显示、工作电压高达55V。 我建议使用具有更高 VIN 规格的器件。

    如果您正在寻找具有类似电流能力且也具有电压模式控制功能的器件、请使用 LM5145。

    如果您正在寻找具有类似电流功能但具有电流模式控制功能的器件、请使用 LM5141。

    如果您正在寻找具有更低电流能力和更简单设计的器件、请使用 LM5007。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sam!