This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:如何禁用电池充电?

Guru**** 2494075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070, BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716897/bq24070-how-to-disable-batter-charging

器件型号:BQ24070
主题中讨论的其他器件: BQ24073

大家好、

如何禁用电池充电?

要求:我希望系统持续通过输入供电、同时希望禁用电池充电。

谢谢、

Siva  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、
    要使用 BQ24070执行此操作、您必须通过将引脚拉低至接地或高于2.1V 来将 TS 设置为超出正常温度范围。 如果 CE 为高电平、这将在 IN 上电时禁用充电。 如果 CE 为低电平、OUT 将由 BAT 供电。
    另一种方法是使用 BQ24073。 您可以通过拉高/CE 来禁用充电、同时仍为输出供电。 但是、如果负载高于输入电流限制、电池将进入补充模式并提供所需的剩余电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    感谢您的快速回复、

    我能否使用 I/O 控制 TS 引脚

    谢谢、

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva、
    您可以。 您还可以查看 BQ24073以获得更好的解决方案来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    我们还完成了设计、PCB 和功能测试、现在它已进入生产阶段。

      在设计中、我们将 TS 引脚连接到电池、为供您参考、我将添加原理图

    e2e.ti.com/.../5857.Batteryckt_5F00_monitor.docx

    如果我将 TS 拉至低电池电量、则禁用如何使用 I/O 来启用充电  

    谢谢、

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siva、
    您只需在禁用电池的持续时间内将 TS 拉至低电平。 我建议将 I/O 连接到 FET、当您想要禁用电池充电时、该 FET 会将 TS 拉低。