This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:断电序列和热复位

Guru**** 2770645 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716994/tps659037-power-down-sequence-and-warm-reset

器件型号:TPS659037

大家好

如果我们问 TPS659037、您会介意吗?


如果断电、根据 主电压降压、断电序列将开始。
在 VMAIN 小于 VSYS_LO 之前、断电序列是否应使用 RESET_IN 或 POWER_HOLD 开始运行?


启动 PMIC 后  、当插入 nRESWARM 时、是否仍然供电?
根据 BOOT1设置、RESET_OUT 是否再次输出?
PMIC 中的 RESET_OUT 连接到 AM574X 的 PORz (F22)、  复位操作 不会释放?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    1. POWERHOLD 更可取、因为它没有关闭延迟。 有关关闭请求的摘要,请参见表5-10。
    2. 电源仍然存在、包括 RESET_OUT。 有关详细说明、请参阅上一篇文章 :e2e.ti.com/.../581699

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    我还有一些补充说明:

    对于断电、您可以使用 RESET_IN 或 POWERHOLD 关闭器件。 Kevin 提到、如果您使用使能信号来打开和关闭器件、则首选 POWERHOLD。 我们不建议使用 VSYS_LO 关闭器件、因为这会导致所有电源轨同时关闭、而是执行断电序列。

    对于热复位、PMIC 保持开启状态。 任何已打开的电源轨都将保持开启状态。 关闭的任何电源轨和部分电源序列都将按其指定的顺序重新打开。 通过使用 boot1=1配置、RESET_OUT 也将切换。

    热复位电源序列图可在用户指南 www.ti.com/.../sliu011f.pdf 中找到

    谢谢、
    纳斯塔莎