This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:在 UCD3138上添加 RTV 胶水

Guru**** 2494075 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716751/ccs-ucd3138-adding-rtv-glue-on-ucd3138

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

您好、UCD 团队、

客户要求解决在 UCD3138上添加胶水的问题。

其目的是避免灰尘 或湿气、从而延长产品寿命。

现在他们正在寻找 RTV 胶水。Pls 会评论解决方案和问题(如果有的话)。

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric

    由于 TI 从未测试过 RTV 胶合对 UCD3138的影响、因此我们没有任何数据可供共享。

    使用 RTV 时的典型问题是:

    -器件和 PCB 之间的焊点在温度循环过程中对机械应力的影响。
    -封装上的机械应力影响器件内部的芯片应力时对器件电气特性的影响。
    -任何化学品,如氨,作为硬化剂加入某些 RTV 化合物的影响,都对 UCD3138和其他组件造成影响。

    这些问题需要由用户根据应用特定进行评估。

    此致、