This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:输出电压的低阻抗

Guru**** 2494225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716462/tps7a92-low-impedance-for-output-voltage

器件型号:TPS7A92

你(们)好

在我们的应用中、我们使用的 TPS7a9201的 Vin=5.5V、Vo=3.3V、IO=1.2A。 但 PCB 中 Vo (3.3V)和 GND 之间的阻抗值为5.6E。

这是否正常、还是与 IC 或 CAD 问题相关? 您能建议一个解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Girish:

    您能否帮助我了解如何测量 Vout 和 GND 之间的阻抗? LDO 此时是否通电、或者您是否在电路板通电之前检查过它? 如果受电、您是否具有输入电压、输出电压和 EN 的工作范围?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    我在对阻抗值通电之前测量它的电阻值。
    VIN = 5.6V
    Vo = 3.29V
    EN =输入电压

    请建议解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Girish:

    除了电阻分压器和 LDO 输出端的任何其他电路外、TPS7A92还在 Vout 上有一个内部下拉电阻器。

    如果您为 LDO 供电并启用 LDO、您的输出看起来是什么样的? 请提供输入电压、输出电压和 Iout (如果可能)的范围。 从新提供的输出来看、似乎一切都正常运行。

    非常尊重、
    Ryan