This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:关于0x0A/0B 电池状态()

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716366/bq78z100-about-0x0a-0b-batterystatus

器件型号:BQ78Z100

您好!

如果感测电阻短路, 则 BatteryStatus()的位6 (DSG)如何显示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流应报告为0mA、DSG 位将清零。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    DSG 位是否为"1;电池正在放电"?

    我们如何检测感应电阻器的短路状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSG 位1表示您处于 DSG 状态。 这意味着您可以在 DSG FET 导通时没有电流、也可以具有有源 DSG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    DSG 位"0"或"1"的初始值是什么?
    我们想知道"电流应报告为0mA"以外的其他方法。
    有什么方法吗?
    请告诉我们您的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当监测计未发现电流时、DSG 的初始值始终为1。 当看到 CHG I 时、它将被清除。 Rsns 上的短接将为您提供瞬时0电流。 没有其他方法可以知道它。 最终、您将跳闸 CUV 或 COV、具体取决于电流的方向。