This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找25A LED 驱动器解决方案

Guru**** 2494075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716633/looking-for-a-25a-led-driver-solution

主题中讨论的其他器件:TPS92640TPS92641

尊敬的合作伙伴:

我的客户有一个胃镜项目、需要一个25A LED 驱动器解决方案来驱动单个 LED。

我找不到合适的解决方案,您能帮我推广合适的解决方案吗?

谢谢

徐 Cickey。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将介绍 TPS92640和 TPS92641。 它是同步的、如果输入电压远高于 LED 正向电压、这将有助于提高效率。

    以下是适用于20A 的类似设计: www.ti.com/.../pmp8016

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Irwin:
    我的客户之前使用 TPS92640 EVM 尝试驱动20A LED、但失败了、因为解决方案的效率很低、大约只有85%左右、所以外部 MOSFET 很热、 当我们驱动高达6A 时,温度约为70度,如果我们继续增加驱动电流,则电路板温度更高;
    tps92641与 tps92640类似、它能否驱动高达20A 的电流?
    如果可以、您能告诉我如何更改 tps92640 EVM 组件参数吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是因为 EVM 是针对1A 设计的。 TPS92641具有比 TPS92640更多功能、因此工作方式相同。 它们都可以驱动该电流、请查看上面的链接中的 pmp8016。 在设计25A 电流时、PCB、PCB 布线和元件(电感器、MOSFET、电容器等)必须能够处理电流。 您不能轻松采用1A 设计并使其在25A 电流下工作。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、我将让我的客户重新设计他们的原理图。
    再次感谢。