This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692EVM-880:使用 PWM 调光时出现问题。

Guru**** 2493875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692EVM-880, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715906/tps92692evm-880-problem-using-pwm-dimming

器件型号:TPS92692EVM-880
主题中讨论的其他器件: TPS92692

尊敬的先生/女士

我已经从 Mouser.com 购买了工具 tps92692evm-880。 在测试时、我遇到了 PWM 调光问题。

在用户手册中、模拟至 PWM 占空比调光范围:Vdim 的1V 至3V、以及直接 PWM 调光范围:100Hz 至1kHz、连接工具中 J6的分流引脚1和2以及 J7的引脚1和2。

我将该工具与 STM32F103C8T6套件相关、确保正确的 Vdim 和直接 PWM。 但输出电压范围不变。 采用升压配置时仍为54V。

我的输入电压范围:6V-100Ah 电池。

我希望34.9-37V 的输出电压加载、但我无法这样做。

请您给我们一些建议吗?

此致、

兰特兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lanh、

    如何连接 LED 负载? 负载是连接在 J3输出连接器还是 J1上? 它应该在 J3上运行、以在升压模式下运行。
    通过 J6分流引脚1和2以及 J7分流引脚1和引脚2、您将处于外部 PWM 模式。 PWM 调光有什么问题? 我们能否获取输入 PWM 信号与 IMON 信号的示波器捕获?

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tuan、您好、感谢您的反馈。  

    我使用一个 LED。 LED 电压为34.9-37V。
    LED 电流为135mA
    我使用 J3 (升压配置)、分流器 J6的引脚1和2、J7的引脚1和2并扩展 PWM 模式。
    我无法对可用的 LED 使用升压配置。
    PWM 电压最大值为3V。 PWM 调光:1kHz
    您能提供解决方案吗?
    我无法向您显示 IMON 的信号、我没有示波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lanh、

    我不理解您的陈述"我使用 J3 (升压配置)"、然后下一个陈述是"我无法使用可用 LED 的升压配置"。  哪一个是正确的?  是将 LED 负载连接到 J3上、还是将 LED 负载连接到何处。  

    你  正在运行什么 PWM 占空比?  

    2. 驱动 IADJ 引脚的默认配置为356mA、因此输出135mA 电流时所用的驱动值是多少。  

    3. 您在何处测量输出电压 以获得 54V。  

    4. 是否有您要使用的 LED 数据表显示它应该是34.9-37V?  LED 的器件型号是多少?  该电压来自何处、因为 TPS92692是电流 控制  器、它将驱动电压以正向偏置 LED、从而获得所需的电流。

    我们需要进行故障排除以了解您要执行的操作、如果没有示波器、很难做到。   如果您有 DVM、则我们可以尝试此操作。  从下面的数据中、我们希望能够弄清楚正在发生的情况。

    1. 将 PWM 拉至100%占空比 或从电源获取3VDC

    2. 使用 DVM 测量 IMON 上的电压

    3. 使用 DVM 测量 IADJ 测试点上的 DC 电压

    4. 测量 LED 负载上的电压。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解、
    "TPS92692是一款电流控制器"、非常感谢。
    LED 的器件型号为 NTCWS024B-V3。 这家制造商是 Nichia 领导的。