This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCPA10505:DCP10505是否可以并联以实现更高的电流输出?

Guru**** 2493935 points
Other Parts Discussed in Thread: DCPA10505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716037/dcpa10505-can-dcp10505-parallel-for-higher-current-output

器件型号:DCPA10505

大家好、

我们介绍 DCPA10505、但输出功率不符合客户要求、

客户并行 DCP10505能否支持更高的电流输出?

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie:

    DCPA10505 可以并联以增加双倍2瓦输出。 有关 更多详细信息,请参阅 DCPA10505产品规格第18页。 并联电路原理图 如下所示。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom  

    我们是否必须使用外部时钟  

    如果 需要外部时钟,频率如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2) 2) DCPA10505P 单路输出用于 并行 输出操作,同步功能可轻松实现同步,以防止电源轨拍频而无需额外滤波。

    同步频率\range 为750kHz 至1000kHz。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom  

    是否可以在没有外部时钟的情况下使用 DCPA10505?

    我看到 DCP02系列可以在没有外部时钟的情况下用于并行应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie:

    是的、DCPA10505P 无需外部时钟 电路即可并行运行。 当不使用外部时钟电路时、输出噪声纹波将更加对称。

    此致

    Tom