This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A10:高度0.3mm

Guru**** 2590100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A10, TLV705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716792/tps7a10-height-0-3mm

器件型号:TPS7A10
主题中讨论的其他器件: TLV705

你(们)好,先生  

我是否可以知道 TPS7A10的高度为0.3mm 或0.4mm  

是否有高度低于0.3mm 的 TI LDO 解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    采用 YKA 封装的 TPS7A10的最大高度为0.4mm。

    TLV705具有三个 DSBGA 封装、每个封装的最大高度不同。 PicoStar 封装的最大高度为0.15mm。

    非常尊重、
    Ryan