This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:LM3492内部 LDO 最大负载

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715995/lm3492-lm3492-internal-ldo-max-load

器件型号:LM3492

各位同事好!

我的客户如何使用 LM3492中的集成 LDO 为外部组件供电。

您可以连接 Vcc 引脚的最大负载是多少。

此致、

弗洛里安

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Florian、

    从数据表中:"IVCC VCC 引脚电流限制(1) VVCC = 0V 典型值18最大值30mA"注意1指出、这用于内部偏置和栅极驱动电流、因此必须考虑到这一点。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在电子邮件通信中