This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:VDD 混淆

Guru**** 2493925 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716733/ucc28780-vdd-confusion

器件型号:UCC28780

数据表第3.3.3节介绍了该 IC 的 UVLO 运行情况、其中规定 V.VDD (on)阈值为17.5V。 看起来 UVLO 会在 VDD 达到该阈值之前锁定 IC。  UVLO 阈值电压也在电气特性中进行了规范。

但第6页的建议运行条件中的 VDD 范围为12V 至34V。 此外、在电气特性中假设 V.VDD = 15V、如果我正在正确读取 EVM 原理图、则 VDD 看起来大约为14V

那么、当 VDD 介于12V 和17.5V 之间时、UVLO 如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerrit、

    感谢您关注 UCC28780。 HV 启动功能使用耗尽模式 MOSFET 为 VDD 引脚充电。 一旦 VDD 达到其17.5V 的开启阈值、控制器将完成其其余启动例程。 一旦开关开始、VDD 由偏置绕组供电。 请注意、VDD 关断阈值为9.8V、VDD 生存模式阈值为11V。 只要偏置绕组能够提供>11V 的电压、控制器就会正常切换。

    我们建议选择辅助绕组匝数比、以便在所有工作条件下将偏置绕组电压保持在12V 和34V 之间。 如需参考、请查看 UCC28780数据表的第7.4.8节了解有关启动顺序的更多详细信息、并查看第8.2.2.2.5节了解如何选择合适的辅助匝数比:

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。  因此、VDD 通过耗尽模式 MOSFET 充电至高达17.5V、但对于正常运行、它可从辅助绕组充电至12V。  谢谢!