This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40303:TPS40303+UCC27200、如何实现 OCP 和 SCP 功能?

Guru**** 2493955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40303, UCC27200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716770/tps40303-tps40303-ucc27200-how-to-achieve-ocp-and-scp-function

器件型号:TPS40303
主题中讨论的其他器件: UCC27200

您好!

   我使用了 TPS40303+ UCC27200、现在我有一些问题。

   因为 TPS43030引脚9至 UCC27200至 MOS。

   如何实现 OCP 和 SCP 功能?

   我认为 PIN9无法检测 MOS 上的电流变化、因此 TPS40303 PIN9 可能无法正常工作。

  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WU YISYUAN:

    让我们不讨论 TPS40303的 OCP 功能。

    最好不要使用  TPS40303+ UCC27200。 如果您真的想以这种方式使用它们、请将 TPS40303的 SW 引脚连接到 GND。

    我认为一个器件可以满足您的要求、您可以通过 TI 的 WEBENCH 工具选择器件。