This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:VIN 欠压行为

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, TPS43061, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716711/tps43060-vin-brownout-behavior

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: TPS43061LM5069

我们有一种情况、即 TPS43060处于完全偏置状态、运行正常。

VIN = 28V、Vout = 51V、输出电流高达5A。  TPS43061由12V 偏置轨单独供电、即引脚7 = 12V。

由于上游热插拔控制器(LM5069)的错误切断、VIN 会短时毛刺脉冲、之后我们发现 TPS43060已死。

我怀疑毛刺脉冲只持续几毫秒、在毛刺脉冲期间、TPS43060的 EN 一直保持高电平。  
这种干扰与开关的弹跳有关、可能不是单个事件、并且不一致。

在这些条件下、输出电容(~50uF)可能未完全放电、当 Vin 恢复时、稳压器现在面临预偏置但欠压的输出电压。
我想误差放大器可能会在尝试补偿时拉高、SS 不会复位、当 Vin 返回时、需要一些时间来再次闭合环路。  

您能否提供有关 TPS43060在这些情况下的行为方式的任何见解?

我认为逐周期电流限制可以保护器件吗?  

我们将更新设计以清除任何抖动、但我们希望更好地了解发生器件爆炸的情况。
此外、在查看该设计后、我发现缺少与自举二极管串联的所需 Rcharge = 2欧姆电阻器。

我们也会解决这一问题、但我提到它、以防它对这个问题很重要。

谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SteeVeeDee、您好!

    感谢您使用 LM43060。 TPS43060内置过零检测电路、可防止负电流向后流动。 因此、输出预偏置条件不应成为问题。

    我们没有看到您的电路、因此无法轻松地判断造成损坏的真正根本原因。 建议使用2欧姆的 Rcharge 来防止自举电容器过充、但这并不总是需要一个干净的布局。 在 PCB 上保留职位是一个好做法。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在进一步考虑之后、我认为所发生的情况是、由于 TPS43060由单独的偏置电源供电、当 VIN 下降时、它会相应地增加占空比、并且可能会使误差放大器以及补偿和占空比达到最大值。 当 VIN 突然恢复时、环路需要一些时间来响应并降低占空比。 在瞬态期间、输出电压可能超过其目标值、我们最终超过了自举引脚上的65V 最大额定值。