This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF02:REF02BU

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716997/ref02-ref02bu

器件型号:REF02

REF02BU 中的 BU 是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 eGor Trapygin!
    它只是命名规则。 B 表示其最大漂移为10mV。 U 表示其封装为 SO-8。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egor、

    Naizeng 是正确的。 B 表示精度等级、其中初始精度和温度漂移更好。 U 表示 SO-8封装。 请参阅数据表中的以下屏幕截图:

    谢谢、

    Ethan