This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:演示板问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716852/bq24133-demo-board-question

器件型号:BQ24133

大家好、

当我第一次使用 BQ24133演示板进行实验验证时、情况良好。 稍后、当我再次使用它时、我发现插入适配器后、LED D1指示灯不亮(  STAT 的电压始终为高电平)。 同时、测试其他相关引脚电压(JP1 INT、JP2 LED 开启、JP3 TTC 高电平、JP4 CE、JP5 3CELL)、 它们都在正常范围内。 但 插入电池后、芯片上的相关引脚上没有电压。

请帮助回答此问题吗?

非常感谢。

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雪利、

    您有哪款演示板、5V 还是15V? BAT 上施加了什么电压? 我在 VBUS 上施加了什么电压?