This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:如何在充电时计算电池百分比,我只需要电池电压

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715460/bq24070-how-to-calculate-battery-percentage-while-it-is-charging-i-want-only-battery-voltage

器件型号:BQ24070
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561

你(们)好  

充电时,HO 读取电池电压电平 ?

在我们的设计中、我们使用分压器电路来读取 电池百分比  

为供您参考、我正在连接电池读数电路  

e2e.ti.com/.../Batteryckt_5F00_monitor.docx

您能给我以上一项的输入吗

谢谢、

Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、
    我建议在测量电压之前使用 CE 引脚禁用充电器、以获得更准确的读数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、
    感谢您的快速回复。
    我想像手机一样充电时读取电池电压、充电时读取电池电压的任何其他方法



    谢谢、
    Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、
    为此、您将需要 bq27z561等监测计、具体取决于您的要求。 请在电池电量监测计论坛上发布问题、以获取符合您要求的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否提供电池电量监测计论坛链接
    谢谢、
    Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siva、
    您可以在此处找到它: e2e.ti.com/.../180
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、

    我想禁用电池充电,如何禁用?

    要求:我希望系统在此时持续供电(输入到输出)如何禁用电池充电?




    谢谢、
    Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siva、
    我将在您在 e2e.ti.com/.../716897上创建的新主题中回答此问题