This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS6590377 REGEN1信号

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22965, AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715768/tps659037-tps6590377-regen1-signal

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:TPS22965AM5726

大家好。 很高兴在这里找到大家。 我的客户使用 TPS6590377为 AM5726供电、通过 REGEN1信号来控制 TPS22965、从而从外部直流/直流转换器获取3V3。 现在处理器无法启动、如果没有使用 REGEN1信号、则可以正常启动。 我们怀疑3V3的电源序列或3V3的上升时间可能会导致这个问题、我的问题是

  • 获取 LDOUSB 3V3电源所需的最小或最大时间是多少? 现在,图2中的时间是305us (图1)第500us 节
  • 3V3的上升时间是否会导致此问题?
  • 导致此问题的其他原因是什么? 更改图4中的电阻器或电容器可以解决此问题?
  • 图1. 黄色表示 SMPS9、粉色表示 REGEN1信号
  • 图2电源序列
  • 图4外部控制 电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否澄清-图1 SMPS9或 LDOUSB 中的黄色信号?

    此外、 您能否在示波器屏幕截图中包括以下信号- SMPS9、REGEN1、TPS22965的输出和 LDOUSB?

    由于压摆率的原因、可能会出现一些电源序列问题。 请求的范围截图应有助于我们了解。 电源轨之间没有最小或最大时序要求。 只需按顺序为电源轨供电、并且在下一个电源轨开始导通之前、前一个电源轨已达到其值。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我的错误是黄色信号是 TPS22965的输出、也是3V3电源轨波形。 我的问题是、在前一个电压轨达到其值后、在下一个电压轨开始导通之前、3V3电压轨的时间要求是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要求是在下一个电源轨变为高电平之前、每个电源轨达到的电压均为编程电压。 没有特定的时间要求。 时序要求取决于系统、具体取决于每个电源轨上的电容负载。

    谢谢、

    纳斯塔莎