This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:BQ21040DBVR IC /VIN-DPM

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716893/bq21040-bq21040dbvr-ic-vin-dpm

器件型号:BQ21040

尊敬的先生:

我使用 BQ21040DBVR IC 为锂离子电池充电(3.7V)

输入电容:1uf B/w Vin 接地。

2.输出电容:1uf B/w 输出电压接地。

ISET 电阻:1K。

 4. TS:连接到10K 电阻接地。

在5V 下运行时运行。 O/p 为4.2,提供500mA 电流。 但随着 I/p 低于4.3V,由于  Vin _DPM 的特殊功能,电流被限制在50mA。

因此、可以通过任何方法将 IC 运行到4.2以下、因为它提到的工作范围是3.5至28 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    此器件的工作电压低于4.3V。
    BQ21040是一款线性稳压器、其运行方式与 LDO 类似、输入电压必须大于输出电压、并具有一些额外的压降。 该器件的压降为325mV、但与1A 相比减少了50%。 为了提供1A 的输出电流、输入电压需要比输出电压高0.7V 至1V 左右。
    当输入电压低于4.3V 时、DPM 功能还将输出电流限制为50mA。 这将保护低功耗 USB 输入或弱适配器。
    此外、28V 最大额定输入电压将防止损坏、但该单元在高于6.5V 输入电压的情况下处于关闭(OVP)状态。