This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:LM5161故障保护

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715989/lm5161-lm5161-failiure

器件型号:LM5161

您好!

我已使用 LM5161数据表中所示的降压转换器电路。 输入为72V、输出为15V-150mA。 在焊接后、IC 会在开始时出现故障数次。 因此、我认为在焊接方面存在问题、尤其是 IC 下方的凸片。 最后经过精心焊接后、IC 开始工作。 但它的持续时间不是很长、我的意思是、在几次打开和关闭并工作几个小时后、它会失败。 由于输出短路、因此内部 MOSFET 似乎出现故障。 我想知道该怎么办!

电路是否存在任何问题或需要提及的任何实际问题?

谢谢。

--

M.A.A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    M.A.A.

    原理图看起来正常。 WEBENCH 建议使用较大的 L1和较小的 COUT、但不会产生纹波注入、但您的电路应该可以正常工作。 您也可以共享布局吗?

    IC 会变得很热吗?
    SW 节点振铃是否高于数据表中的绝对最大值?
    VIN 是否超过数据表中的绝对最大值?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam。

    感谢您的回答。

    - IC 在发生故障时会变得很热,但在正常运行时根本不会发热。

    -SW 节点(相对于 GND)环具有 VIN 振幅。

    VIN 是基于电池的、最大值为75V。

    原理图和布局如下所示。 (C7 = 100uF)

    这一次、我尝试了频率较低的 Ron=1.5Mohm、大约为100KHz。 我很快会为您提供结果。

    此致、

    --

    M.A.A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M.A.A.

    布局是导致问题的原因。

    • IC 的温度会比正常温度高、因为 IC 下方的散热焊盘未连接到较大的 GND 平面。 热量没有任何传播的地方。
    • SW 节点可能具有大量过冲。 这是因为组件的放置会导致环路较大。 SW 打开、瞬态电流经过细迹线到达 L、经过 L 到达 C7和 C9的长迹线、然后到达 GND 引脚。 该环路应尽可能小、尤其是从 SW 到 L 到 C9到 GND 引脚的环路、因为这是具有最低电感的电容器、能够以最佳方式处理最高频率(最尖锐的瞬态)。
    • VIN 可能会振铃/过冲、因为 VIN 电容器不够靠近 IC。 这会产生电感、从而在 IC 切换时等瞬态期间产生振铃/过冲。
    • 等等...

    我建议重新进行布局。 请查看 EVM 布局的一般理念、并阅读数据表以了解特定布局指南。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    更改频率后、问题未得到解决。

    我认为你是对的。 我将尝试更改布局并再次进行测试。 我曾尝试尽量缩短您提到的环路长度、但这可能还不够。

    感谢您的说明。

    此致、

    --

    M.A.A.