This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:输出电容测试条件

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716795/tps51200-output-cap-test-condition

器件型号:TPS51200

您好!

D/S 在第6.6节中提到"输出上使用3×10mF MLCC (0805)"。 我想这是拼写错误、10 "m"H -> 10 "u"H 我的理解是否正确?

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro、您好!  

    你是对的。 这是一个拼写错误。 应为3 x 10uF。  

    我们将在下一次数据表更新中修复此错误。  

    谢谢