This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200:使能引脚说明

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716822/tps560200-description-of-enable-pin

器件型号:TPS560200

你好  

我需要知道、如果我使用4.7K 电阻器下拉使能引脚、它会禁用稳压器吗?

然后、我可以在需要时使用控制器来打开它吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、
    是的、TPS560200可满足您的应用需求。 请参阅数据表第6页的图3。
    此外、该器件可在需要时由控制器启用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、如果您禁用 EN 引脚、器件将关断。
    此外、如果您启用 EN 引脚为器件上电。

    肖恩