This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:TPS54061 - IQ -解释方法

Guru**** 2493735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54061, LM5165, TPS54061EVM-142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716505/tps54061-tps54061---iq---how-to-interpret-it

器件型号:TPS54061
主题中讨论的其他器件: LM5165

大家好、团队、

在 TPS54061的数据表 中、在以下条件下 Iq 为90uA (典型值):工作–非开关。

它意味着操作而不是切换?

数据表介绍了:

TPS54061的默认启动电压约为4.5V。EN 引脚具有内部上拉电流
源、可用于通过两个外部电阻器调节输入电压 UVLO 阈值。 此外、
上拉电流提供了一个缺省条件。 当 EN 引脚悬空时、器件将运行。 操作
当不 μA 开关且在空载条件下时、电流为90 μ A。 当器件被禁用时、电源电流为1.4
μA μ A。

运行而不是开关而不是禁用的用例是什么?

我唯一想到的是直流/直流转换器后面有一个高侧开关、它会禁用后面的电路。

我发现、LM5165指定 IQ 的方式更全面、只是从描述中而不是从它涵盖的情形中。

为了在 LM5165上保持一致性、我本来使用的是"无负载"和"有负载"、但也是有效的、让我考虑加载器件。

  • TPS54061 IQ 是 LM5165指定的 IQ 睡眠模式吗?
  • TPS54061 IQ 的典型值是多少? 输出时的电压?

如果指定的参数较少、TPS54061可能比 LM5165更具成本效益、但描述可能会误导开发者。

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落

    当器件在轻负载时具有频率折返/脉冲跳跃时、我们通常会对非开关 IQ 进行规格说明。 这样、当部件以比额定频率低得多的频率切换时、读取器就可以了解工作电流的下限。

    • 正确、"TPS54061 IQ 工作-非开关"与"LM5165 IQ_sleep"相同
    • TPS54061EVM-142 IQ 如下(3.3VOUT、400kHz 设置(脉冲跳跃)、无负载):

    输入电压 Iq
    12V 243 μ A
    24V 251uA
    48V 336uA

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    日落